This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1252同步启动后的第一个 DRDY 早于数据表。

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913504/ads1252-the-first-drdy-after-sync-start-is-earlier-than-the-datasheet

器件型号:ADS1252
问题:
同步开始后的第一个 DRDY 早于数据表。 这是正常的吗?
在数据表中,同步开始后的 DRDY (t14)为2045.5*CLK,但目前为(计算值) 314*CLK。

情况:
有一个器件、CLK 为500kHz。
由于为了方便系统、需要进行同步、因此我们将同步到一个器件。

我将附加一个图像。
1通道(黄色):SCLK
2通道(蓝色):DO/DRDY
1.同步模式通过在4*tDRDY 期间将 SCLK 输入为高电平来启动。
自从 SCLK 变为低电平以来、DRDY 比数据表提前到达。

1:

2:


问题:
1.这是正常的吗?同步模式是否启用?
2.如果 t14变快的现象是异常操作,是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    下面 是有关 此主题的另一个 e2e 帖子的链接、其中包含一些有用的信息。

    由于您的系统中只有1个 ADC、您是否使用 SYNC 来将转换与外部事件对齐? 请注意、时间 t14只有一个典型值、并且变化很大、因此我不确定这是最好的方法。 我不建议将同步模式与单个 ADC 配合使用。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    >由于系统中只有1个 ADC,是否使用 SYNC 将转换与外部事件对齐?
    这几乎是正确的。
    -我们考虑使用同步模式以在指定的时间获取数据。
    ・预计 ADC 输入前会有一个采样保持电路来控制时序。
    ・我还尝试了断电模式。 这是根据数据表进行的。
    *我们正转用现有的制度,进行这类工作。

    Takayuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    e2e 帖子的链接是否有助于解决您可能遇到的任何难题?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bryan
    我看到了发布的帖子。 (如果问题得到解决、此帖子不清楚)
    我们相信我们的计时符合 T13 (1537-7679*CLK),这是进入同步模式的条件。
    (我测量了电流 T13,但它是6.23ms,即3115*CLK (3.23ms/2us=3115*CLK))
    它可能会大幅波动、这并不奇怪、
    -不建议对一个 ADC 使用同步模式。
    ・断电模式没有问题。
    ・使用其他方法来改善时序。
    基于上述内容、我们将考虑同步模式以外的其他模式。
    Takayuki