This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:多通道、精度分析和改进器件动态范围

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1234, ADS1232, ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914114/ads1231-multiple-channels-accuracy-analysis-and-improving-device-dynamic-range

器件型号:

我正在设计一个测量系统、我有三个主要问题:

  1. 对于使用此器件的多个通道、建议采用哪种实现方法? 由于它是没有可配置地址的 I2C、我认为多路复用器是唯一的实现方式? 这样做是否有任何建议或缺点? 我希望使用此单通道器件的多个通道的原因是、我只能填充所请求的特定通道、并使我的设计保持通用。
  2. 是否有应用手册或推荐的参考材料(书籍、应用手册等)用于计算称重传感器放大器系统的性能或精度分析? 具体而言、 在参考 Bob Benjamin 的这一回复时、我意识到我可能错过了分析中的一些关键参数。
  3. 根据 Bob 在前一帖子中给出的建议参数、我计算出我的称重传感器(1mV/V、5kg)将获得大约0.85g 的步长、因为它不会在接近系统最大动态范围的任何位置使用。 这反映在我的原型设置中、在环境条件下、我可以可靠地看到+/- 1g。 理想情况下、我希望看到更好的数字为0.1g。 这是否像使用5V 或10V 电压基准来增加激励电压那样简单?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Maxwell A. Smith"]

    器件型号: ADS1231

    我正在设计一个测量系统、我有三个主要问题:

    1. 对于使用此器件的多个通道、建议采用哪种实现方法? 由于它是没有可配置地址的 I2C、我认为多路复用器是唯一的实现方式? 这样做是否有任何建议或缺点? 我希望使用此单通道器件的多个通道的原因是、我只能填充所请求的特定通道、并使我的设计保持通用。 [BOB]实际上、即使是2线(SCLK 和 MISO)、通信接口也是 SPI。  您可以实现输入多路复用器、也可以使用2通道 ADS1232或4通道 ADS1234。  这些器件中的每一个都有一个内部多路复用器。  此外、这些器件具有更低的噪声和可调增益。
    2. 是否有应用手册或推荐的参考材料(书籍、应用手册等)用于计算称重传感器放大器系统的性能或精度分析? 具体而言、 在参考 Bob Benjamin 的这一回复时、我意识到我可能错过了分析中的一些关键参数。 [BOB] 这是我们正在研究的事情、但目前没有具体的材料。  如果您使用外部放大器、则需要考虑将另一个放大器引入系统的额外误差。  这主要是噪声、失调电压、增益误差以及任何漂移分量、这些都会添加到测量结果中。  我在一段时间前创建了此文档、您可能会发现它对您有所帮助。  e2e.ti.com/.../6281.Weigh-Scale_5F00_Design.doc
    3. 根据 Bob 在前一帖子中给出的建议参数、我计算出我的称重传感器(1mV/V、5kg)将获得大约0.85g 的步长、因为它不会在接近系统最大动态范围的任何位置使用。 这反映在我的原型设置中、在环境条件下、我可以可靠地看到+/- 1g。 理想情况下、我希望看到更好的数字为0.1g。 这是否像使用5V 或10V 电压基准来增加激励电压那样简单? [BOB] ADS123x 器件使用比例式方法进行转换。  比例式表示输出结果是使用与 ADC 基准电压相同的激励电压实现的输入值之比。  这种方法可以极大地降低激励中出现的转换结果中的任何噪声、还可以消除激励源的任何漂移。  因此、即使您可以通过增大动态范围来受益、也无法保证响应具有更好的比例分辨率。  外部放大器和增加激励电压都是如此。  如果您增加激励电压、则需要使用双极电源、以便将 ADS1231的输入范围保持在 AVDD - 1.5V 至 GND +1.5V 所需的值。  激励电压的一个示例是7.5V 和-2.5V。  除了直接将激励电压连接到基准输入之外、您还必须使用其他一些方法来提供基准。  基本上、您正在寻找50000无噪声计数、可测量分辨率为100nV、同时使用5V 基准。  使激励加倍有助于一些应用、因为现在可测量分辨率翻倍至200nV、但5V 系统的无噪声分辨率通常是 ADS1231 231.9nV 时的最佳情况。  因此、我的某种类型的平均值计算有助于您实现目标、但外部噪声和基准分压器组件的任何漂移可能会使响应无效。

    谢谢。

    [/报价]