This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7564:是否有人可以将 DAC7564 IBIS 模型转换为 TINA 可以使用的仿真模型?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913805/dac7564-can-anyone-turn-dac7564-ibis-model-into-a-simulation-model-that-tina-can-use

器件型号:DAC7564

谁能告诉我它是什么类型的仿真、在哪里使用?

有人能给我一段简单的代码来使用 dac7564吗、我正在使用 stm32f103。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IBIS 模型用于数字驱动器仿真、以测量信号完整性问题。 您可能需要 Cadence segrity 或 Mentor 工具等工具来进行仿真。

    到目前,我们还没有该器件的任何 TINA 模型。

    这些器件使用标准 SPI 协议、因此我们没有任何示例代码。

    此致、

    AK