This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P42EVM:USB 连接问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912957/ads62p42evm-usb-connection-problem

器件型号:ADS62P42EVM
主题中讨论的其他器件: ADS62P49

我有一个 ADS62P42EVM。 我尝试使用 TI ADC SPI 接口软件来控制 EVM。

我已将软件((v5.1、slac177c.zip)安装到 Windows10 PC 上。 安装完成后、我将 USB 连接器插入 EVM 并单击 GUI Reset 按钮。

GUI 软件返回错误消息。

我应该安装设备驱动程序还是其他工具?

捕获:Windows10设备管理器、来自 GUI 软件的错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于窗口版本的原因,驱动程序很可能不正确。 请尝试从 FTDI 网站下载 FTDI D2XX 驱动程序

    https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

    安装完成后、并正确安装 FTDI 驱动程序后、您应该在 My PC Device Manger 中获得以下内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议。

    我安装了 FTDI 驱动程序。 其他 USB 串行器件可通过版本2.12.28.0的驱动程序找到。

    但"USB ADC 接口"未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要对此进行进一步调查。 这可能是由于 ADS62P49 EVM 驱动程序需要一些手动加载、因为这可能未经 Windows10认可的 USB 驱动程序认证。

    以下是适用于 Windows7的类似情况并已修复。 您能否看到您是否可以按照类似的说明手动将设备驱动程序添加到 Windows 10?

    -Kang

    e2e.ti.com/.../6864.Drivers-DAC5682.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照您的说明、我可以使用 SPI 接口工具控制 EVM。

    感谢您的支持!