This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73201:AMC1311

Guru**** 2504625 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, SM73201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911188/sm73201-amc1311

器件型号:SM73201
主题中讨论的其他器件:AMC1311

您好!

我正在使用 AMC 1311、并读取 AMC1311输出端的分流值、该分流值直接连接到 SM73201 ADC、而不使用抗混叠滤波器。 我尝试使用2.048基准电压读取 nA。 我读取了该值、但每次更改值时只需几 nA。 不稳定、您能指导我如何稳定我的价值。 我正在1Mz 上运行 Arduino。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waqar、

    您能否提供显示 AMC1311和 SM73201的原理图?  您的分流电阻值是多少?  AMC1311和 SM73201之间是否存在增益?

    此外、SM73201将需要一个输入滤波器(数据表中的图34)。  此滤波器的用途不是用于抗混叠、而是为 ADC 输入采样电容器提供电荷库。

    此外、您提到1MHz、这是您的 SCLK 频率吗?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分流器。 值为2k、最大电流 I 读数为1mA。 在 uA 振铃中、我读出的很好、但当我切换到 nA 时、它会发生磁通、读出的不同。 值。 我没有使用任何直接与 ADC 相连的滤波器。 增益为1是1MHz 是 SCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waqar、

    将2k Ω 分流电阻器与 AMC1311配合使用时、10kHz 带宽下的噪声将限制为大约74nArms。

    您可以添加额外的滤波、即无源模拟滤波器或某种类型的数字滤波器(平均几个读数)、以进一步降低带宽和噪声。

    此外、我建议在 AMC1311的每个输出和 SM73201的输入之间添加49.9欧姆电阻器和1nF 电容器、类似于数据表中的图29或图30。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    谢谢、我已经添加了数字滤波器、但在串行端口上仍然观察到一些波动。 我将尝试按照您的建议添加低通滤波器。

    注意事项

    宗教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    在添加此滤波器之前、我尝试使用数字滤波器、我发现了一些平滑度。 实际上、我为什么不使用硬件滤波器、我使用快速开关、首先测量基座、然后测量实际读数、然后减去。 如果我补充说、我恐怕它很慢、我会错过它的价值。 在相同的组件上需要您的建议和频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waqar、

    为了获得最低噪声性能、您需要在 AMC1311输出和 SM73201输入之间使用 RC 滤波器。  为了支持250kSPS 的最大采样率、请插入一个滤波器、如数据表的图29所示。  电阻器的起始点为 R=25欧姆、C=1nF。  该滤波器在250kSPS 下运行时将完全稳定。

    这些值可能需要根据 AMC1311输出级的响应进行调整。  如果简单 RC 滤波器加 AMC1311无法达到最低噪声、则可能需要额外的驱动器放大器。   

    此致、
    Keith