This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1224:fCLK = 870kHz 时、50Hz 和60Hz 附近的频率响应是多少?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912562/ads1224-what-is-the-frequency-response-near-50hz-and-60hz-with-fclk-870khz

器件型号:ADS1224

你(们)好

我的客户想知道如果使用870kHz fCLK、接近50Hz 和60Hz 的频率响应效果如何? 数据表仅显示图22中 fCLK = 910kHz 时的响应曲线。


由于精度问题、我的客户无法实现精确的910kHz 时钟、可实现的时钟约为870kHz、这就是客户提出此问题的原因。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidong、

    滤波器陷波随频率变化。  870kHz 约为910kHz 的95.6%、滤波器陷波器的下降百分比相同。  如果滤波器陷波频率为55Hz、则陷波值的95.6%为52.6Hz。  因此、对于 ADS1224数据表的图22、您可以将响应曲线向左滑动约2.5Hz。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢您的回复。

    我还有其他问题:

    1.对于待机模式时序、图28中的时隙 T11 (退出待机模式后数据就绪)约为28ms。 这个值似乎是针对2MHz 时钟给出的、为什么我不确定我在图28中没有看到由(2)索引的符号。 我的问题是、如果使用870kHz 时钟、在这种情况下、时间 T11是多少? 如果此表下的描述适用于 T11、则根据频率比、答案应该是大约64ms、我的理解是否正确?

    2.我不确定 Δ-Σ ADC 是否包含 SAR ADC 中出现的采样和转换概念。 对于 Δ-Σ ADC、要在特定时刻或时间段内转换的模拟信号是吗? 如果采样期间模拟信号发生变化(如果 Δ-Σ ADC 转换过程中包含"采样"概念)、这会影响输出数字结果吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidong、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Sidong Wang1"]

    你(们)好 Bob

    感谢您的回复。

    我还有其他问题:

    1.对于待机模式时序、图28中的时隙 T11 (退出待机模式后数据就绪)约为28ms。 这个值似乎是针对2MHz 时钟给出的、为什么我不确定我在图28中没有看到由(2)索引的符号。 [BOB]数据表中有一个拼写错误、表下的注释应已标记为(1)。 我的问题是、如果使用870kHz 时钟、在这种情况下、时间 T11是多少? 如果此表下的描述适用于 T11、则根据频率比、答案应该是大约64ms、我的理解是否正确? [BOB] (2MHz/870kHz )* 28.1ms、求解 x = 28.1ms *(2/0.87)= 64.6ms。  因此、您的理解似乎是正确的。

    2.我不确定 Δ-Σ ADC 是否包含 SAR ADC 中出现的采样和转换概念。 对于 Δ-Σ ADC、要在特定时刻或时间段内转换的模拟信号是吗? 如果采样期间模拟信号发生变化(如果 Δ-Σ ADC 转换过程中包含"采样"概念)、这会影响输出数字结果吗? [BOB]Δ-Σ ADC 不同于 SAR、因为它是一个过采样器件、可将输入转换为调制器位流、然后是低通数字滤波器。  其优点是噪声更低、因此精度更高。  量化的噪声被移入更高频域、然后由数字滤波器滤除。  如果噪声引起的变化很小、那么根据噪声的频率和持续时间、输出代码可能会反映信号的平均值加上噪声。  如果出现突变(例如明显的直流输入电平变化)、则由于 Sinc3数字滤波器的性质、数字滤波器需要3个转换周期才能完全稳定。  请参阅 ADS1224数据表第13页顶部的图23和讨论。

    谢谢你。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    我非常感谢您的善意、还有其他问题需要您的帮助:

    1.在什么条件或应用下、您建议启用 ADS1224内的缓冲器?

    我知道、启用的缓冲器将极大地增加 ADS1224的输入阻抗、这将保证采样更加精确、并使采样更接近连接到输入引脚的实际输入信号。 但是、与没有缓冲器的情况相比、我还发现已启用的缓冲器对系统性能的影响稍小、例如输入电压范围、INL、增益误差和增益误差漂移、如第3页所示。

    简而言之,缓冲区更像是双刃剑,我对适当使用感到困惑。 这就是我提出这个问题的原因。

    2. ADS1224在870kHz 时钟下的功耗如何?

    数据表的第4页显示了2MHz 时钟的功耗、您能告诉我870kHz 时钟而不是2MHz 时的 AVDD 和 DVDD 功耗是多少? 我不确定总功耗是否也与时钟频率成比例。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    我在下面的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Stone Wang "]

    你(们)好 Bob

    我非常感谢您的善意、还有其他问题需要您的帮助:

    1.在什么条件或应用下、您建议启用 ADS1224内的缓冲器?

    我知道、启用的缓冲器将 极大地增加 ADS1224的输入阻抗、这将保证采样更加精确、并使采样更接近连接到输入引脚的实际输入信号。 但是、与没有缓冲器的情况相比、我还发现已启用的缓冲器对系统性能的影响稍小、例如输入电压范围、INL、增益误差和增益误差漂移、如第3页所示。

    简而言之,缓冲区更像是双刃剑,我对适当使用感到困惑。 这就是我提出这个问题的原因。 [BOB]是的、您回答正确。  除非您绝对需要、否则不要使用缓冲器。  至于确定错误、如果操作变得无足轻重、则需要分析哪些错误将占主导地位。  需要评估误差的 RSS (所有误差均采用相同的测量单位)以确定总体影响。  如果要使用外部运算放大器缓冲器进行缓冲、还需要考虑外部缓冲器的噪声、偏移和增益误差的影响。

    2. ADS1224 在870kHz 时钟下的功耗如何?

    数据表的第4页显示了2MHz 时钟的功耗、您能告诉我870kHz 时钟而不是2MHz 时的 AVDD 和 DVDD 功耗是多少? 我不确定总功耗是否也与时钟频率成比例。 [BOB]功耗将会降低、但可能不如您想象的模拟功耗。  由于功耗与时钟直接相关、因此数字功耗可能会降低得更高。  对于模拟器件、电源电压和缓冲器等因素可能与时钟速度有很大差异。  我没有任何具体数据可以告诉您预期的结果、但数据表中的一些图1至5可以让您了解趋势。

    谢谢你。

    [/报价]