This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:CLK 和 SYSREF 输入问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC12DJ3200, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913656/adc12dj3200qml-sp-question-on-clk-and-sysref-inputs

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC12DJ3200LMX2582

有关 CLK 和 SYSREF 输入的信息。   我们看到 ADC12DJ3200评估板具有从 LMK04828和 LMX2582生成的两个时钟信号。  看起来 TI 希望时间对齐或保持一致。  这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     为 ADC12DJ3200 EVM 计时的主要方法有2种。

    板载时钟。 LMK04828为 LMX2582提供板载晶体振荡器(OSCout)的缓冲副本。 默认情况下、LMX2582配置为使用此100MHz 基准生成 ADC 器件时钟、而 LMK04828用于时钟分配模式、并为 FPGA 提供 SYSREF 和器件时钟。

    2.外部时钟选项。 此选项可让您引入外部信号为 ADC 计时。 通过该选项、ADC 的时钟信号被分离、 第一个信号 直接馈入 ADC、第二个信号馈入 LMK。 在该模式下、LMK 仅用于分配模式、它对时钟信号进行分频、以便为 ADC 和 FPGA 生成 FPGA 参考时钟和 SYSREF 信号。 在此配置中、LMX2582关闭。

    详细说明也可在附录 B 下的用户指南中查看。下面是用户指南的链接。

    www.ti.com/.../slau701a.pdf

    此致、

    Neeraj