This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:在下一次采样之前保持 S/H 电容中的电压

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913455/ads8861-remained-voltage-in-s-h-capacitance-before-sampling-next

器件型号:ADS8861

您好!

对于 ADS8861、我有两个问题。

 

1。
ADS8861是否具有 S/H 电容复位功能、可在开始下一次采样之前使电容放电?

2.
我认为、在开始下一次采样之前、之前采样电压的某个电平通常仍保留在 S/H 电容中。
但我认为我们应该将剩余的电压电平视为“未知”,并且很难知道剩余的电压。
这是我的理解是否正确?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    ADS8861未完全复位电压、但未指定。  通常、大多数 SAR ADC 在采样读数之间会损失大约10%的电荷、但这会因器件而异。

    ADS886x 系列用于 ADC TI 高精度实验室。  对于简化的 SPICE 模型、我们假设从内部采样电容器中移除所有电荷、从而实现稳健的输入放大器设计。  此外、如果您使用的是外部多路复用器、则通道1可设置为0V、通道2可设置为满量程。  在这种情况下、输入电容器在转换之间有效地复位为0。

    是的、您的理解是正确的。  我们不能假设采样电容器中剩余的电荷量、除非 SPICE 模型专门考虑了这一点。   

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用