This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278高分辨率模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913399/ads1278-ads1278-high-resolution-mode

器件型号:ADS1278

在数据表中、ADS1278的高分辨率模式显示为设置为0b01的模式引脚

Fdata 最大值为52、734 -这是否意味着我必须以该速度为 ADS1278计时?

如果我想要高分辨率数据、但速度较低、当模式设置为高分辨率模式时、是否可以提供低速时钟?

最初、我已经将 MODE 引脚设置为0b11 (低速~10.4KHz)、但我假设这不会提供高分辨率数据?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 ADS1278配置为高分辨率模式并以较低的速率运行主时钟。

    52734sps 的最大 Fdata 假设您的 CLK 输入被设定为27MHz。  但是、您可以将该时钟减少到最低100ksps、这将导致输出数据速率为195sps。

    在使用高分辨率模式时、您将获得最佳 SNR。  如果您希望在此模式下以10kHz 数据速率运行、请将主时钟设置为5.12MHz。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用