Other Parts Discussed in Thread: ADS1248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1248 您好!
是否有使用 ADS1248测量30V (P-P) 50Hz 交流电压的设计指南?
谢谢
否
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Noam、您好!
ADS1248主要用于传感器测量电路、例如 PT100温度传感器。 我不知道使用此器件进行交流电压感应的任何设计指南、但可以在以下位置找到类似的指南 :https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?applid=120,913&famid=82,390