This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:ECG 参考设计

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911867/ads1299-4-ecg-reference-design

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件: ADS1299

ads1299-4是否适合用于测量胎儿心电图的 ECG 应用?  

如果是、那么 TI 是否在 ADS1299-4上提供了参考设计基础?  

如果没有、TI 是否有其他器件可供建议并提供参考设计?  

此外、TI 是否有关于提高接收信号强度以及噪声滤波的硬件设计建议?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    ADS1299-4可用于测量胎儿的 ECG。遗憾的是、我们没有专门介绍这一点的参考设计或器件滤波建议、但是、请参阅 PDK (EVM)以了解示例原理图和布局。 通常、我们不建议向 ADS1299添加预放大级、因为它会降低 SNR。 我建议主要在数字域中执行放大和滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    感谢您的反馈。 我将查看 PDK 并告诉您是否还有任何疑问。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    当 ADS1299-4按照1/2/3/4进行读取时、读数是并行还是按顺序? 如果它处于序列中、则 ADS1299在输出数据时是否调整时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如果您查看器件数据表、您将看到这是一个同步采样转换器、这意味着所有通道都是同时并行读取的。