This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14L020:差分输入范围

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913425/adc14l020-differential-inputs-range

器件型号:ADC14L020

差分输入问题

 在手动描述提示中、"差动输入提供一个等于2倍 Vref 的全销售差动输入摆幅"

 当 Vref=1.0V、输入摆幅=2Vp-p 时、

 但 在 P20序列的"信号输入"差分输入图35中、

  VCM+Vref/2和 VCM-Vref/2,因此 Vref=1.0V,输入摆幅阵是1.5V-0.5V?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果 Vcm = 1VDC 且 VREF = 1VDC、则模拟输入(VIN+和 VIN-、180度异相)将从1.5V 摆动到0.5V (1Vpp)。 当在 ADC 中减去两个输入时、有效信号摆幅为2Vpp。

    此致、

    Dan