This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8832:内部电阻 RFB 和 Rinv 的温度系数

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910980/dac8832-temperature-coefficient-for-internal-resister-rfb-and-rinv

器件型号:DAC8832

大家好、

 

您能分享内部电阻 RFB 和 Rinv 的温度系数(ppm/C)吗?

客户需要它来估算温度漂移。

如果您在 RFB 和 Rin 之间共享相对温度系数、他们会非常感激。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我需要向设计人员检查此信息以获取信息。 请稍等...

    此外、如果我查看数据表、这两个电阻器之间的匹配是针对典型值和最大值给出的。 最大值将随温度变化而变化。

    根据这些数据、客户还可以了解从这些电阻器变化中可以预期的误差。  

    不过,我稍后会核对及答覆。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有单个电阻器温度系数的数据、但它们的比率温度系数将约为2ppm (最大值)

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

     

    请让我仔细检查您的答案。

     

    查看数据表、RFB / RINV 的比率典型值为1欧姆/欧姆。

    您意味着 RFB/RINV 的温度系数最大为2ppm/C

     

    我的理解是否正确?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    比率漂移为2ppm/C (最大值)、理想情况下必须为零、因为这两个电阻器位于同一裸片中、它们的温度相同、漂移也相同。

    因此、当您获取这些电阻器的比率时、漂移将被消除。 我们没有的单个漂移数字。 对于客户的双极应用、比率至关重要

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

     

    我知道在理想情况下、比率漂移应该为零。

    我只想确认比率是否为 RFB/RINV。

     

    温度范围内的最大误差为±0.0076%。

    如果使用2ppm/°C 的比率漂移、则 Tj 最大时的比率误差将为0.01%、但该值大于比率误差。

     

    我想我们可以说、客户可以在最坏的情况下使用比率误差、而不会出现比率漂移。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以这么说、没有问题。

    此致、

    AK