This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:长期漂移

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913334/dac80501-long-term-drift

器件型号:DAC80501

您好!

根据数据表、VOUT 的长期漂移为 FS (典型值)的20ppm。
该规格是否包含内部 REF 的漂移?
最大值是多少?
如果 TI 有数据、请告诉我。
图50显示了 REF 的长期漂移、但它看起来比 VOUT 差、因此 我们的客户提出了这一要求。
此致、
Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您给我们写信。

    此时、我没有输出长期漂移最大值的数据。 输出漂移典型值也包括内部基准漂移典型值。

    但是、如果您查看最大值、它将主要是内部基准漂移、这将导致输出电压误差、此时我们仍然没有数据。  

    未说明长期漂移的最大值的原因是两侧都存在漂移(某些器件可能会在正侧漂移、而其他器件可能在负侧漂移)、因此器件之间的分布会很大、相应的标准差(sigma)会更高。

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK