This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881EVM:DAC9881EVM-PDK:此器件及其相关软件是否与 Windows 10兼容?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913242/dac9881evm-dac9881evm-pdk-is-this-device-and-its-associated-software-compatible-with-windows-10

器件型号:DAC9881EVM
Thread 中讨论的其他器件:DXP

与关联的线程一样、我希望使用评估板、但我只能访问 Windows 10机器、而不能根据需要访问 XP 或7。  该主题最后提到了替代安装程序、我可以尝试一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时的主要问题是安装程序如何实际导航/与 Windows 10文件系统协商、同时考虑到 PC 可以部署的所有面向 IT 的排列、尤其是在公司/业务环境中。  我们所说的是、该软件已针对 Windows 7进行了广泛测试和部署、但未通过 Windows 10进行维护。  

    另一个潜在的问题是,这些工具利用国家文书提供的资源,这些文书有时会有各自的兼容性问题,特别是国家签证司机。  

    您可以尝试使用最新的 DXP 软件、该软件可从以下链接下载。  

    https://www.ti.com/tool/DXP

    安装后、请告诉我您是否遇到任何问题。 第一个调试将是在 Win 7兼容模式下运行软件。

    此致、

    AK