This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:需要 SPI 演示代码

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912961/ads8028-spi-demo-code-required

器件型号:ADS8028

大家好、

 我的客户想要评估 SPI 配置(软件)所需的 ADS8028、您能不能帮助提供演示源代码、该源代码应包括以下各项?

-ADS8028配置: 外部4.096V ref; 重复模式;

--ADS8028读取操作;

期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有任何示例代码。

    在开发代码时、我们建议使用示波器来直观地确认代码所执行的操作符合预期。

    此外、具备可用的时序要求对于确保不发生违规情况非常方便。

    默认情况下使用的基准是内部基准、外部基准由 数据表第18页的控制寄存器位设置

    此致

    Cynthia