This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:数据转换器(ADC + DAC)电源选择

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911356/ads7951-data-converters-adc-dac-power-supply-selection

器件型号:ADS7951

大家好、  

我的客户有以下问题、如果您能提供帮助、我会很高兴。

如果我在电路中使用单个3.3V 源为 DAC 和 ADC 模拟和数字馈送馈送、它们是否与公共电源和 GND 配合使用?

还是应该使用不同的馈送和隔离式 GND?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您指的是器件的模拟和数字电源引脚 VA 和 VBD、则应将相同的接地层用于器件的所有接地端。

    最佳做法是使用相同的接地端

    此致

    Cynthia