This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:缓冲器

Guru**** 2986210 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913071/amc1336-buffer

器件型号:AMC1336
主题中讨论的其他器件:ISO224、

 有关 AMC1336的问题。

我想使用它来对宽输入进行采样、我确信输入中会有噪声。 -我可以在正输入之前使用缓冲器吗?

您还能告诉我、根据噪声、误差会是多少? 可能会由于噪声而产生1伏误差?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于非常嘈杂的环境、最好使用具有更宽输入范围的器件。 ISO224具有+/-12V 输入范围、对于此应用、值得考虑。  

    我不建议仅在正输入端放置缓冲器、因为它会降低输入放大器的共模抑制比。 但是、如果您希望以差动方式缓冲输入、这将有助于降低噪声并提高 SNR。  

    这取决于噪声的幅度和测量的满量程范围。 由于 AMC1336是调制器并输出数字位流、因此信号链的性能最终取决于数字滤波器。