请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC80501 我自己的 PCB 上有80501、使用 SPI 接口以5.5V 电压运行。 加电后、如果我写入0x03、0x10、0x00、输出被启用并且2.5V 基准被连接、当我写入数据寄存器时、我可以获得输出。 如果我只是在没有配置序列的情况下写入数据寄存器、我将不会输出。 如果我写入0x03、0x01、0x00、这应该会关闭内部基准(我连接了一个5.0V 基准)、我可以看到内部基准被正确断开、但是如果我随后写入数据寄存器、我就不会得到输出。 有关配置寄存器使用情况的数据表是否正确、或者我做了什么错误。