This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:与 LMH6553结合使用的用例

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5407, LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911761/ads5407-use-case-of-combination-with-lmh6553

器件型号:ADS5407
主题中讨论的其他器件: LMH6553

大家好、团队、

当 ADS5407模拟输入与 LMH6553搭配使用时、我想检查它是否存在任何问题或设计注意事项?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    我们将与放大器团队就此进行核实。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    是否要求在输入端进行直流耦合、从而将放大器的输出端耦合到 ADC?

    您可以改用交流耦合吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    考虑直流耦合、但交流耦合也可接受、具体取决于其优势。

    谢谢。
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawanmoto、

    如果计划将此配置进行交流耦合、则只需在放大器的输出和 ADC 的输入之间放置一个串联0.1uF 电容器。 您还可以在放大器输入端的59欧姆接地之前添加一个串联电容。

    需要注意的几件事:

    1. 我建议在 LMH6553上使用双电源、例如电源上的+5V/-1V。
    2. LMH6553的 VCM 应与 ADS5407连接相同。
    3. 钳位电压(VCLAMP)应连接到2.4V、因为这将导致 LMH6553输出端的2VPP (Diff)运行。
    4. 我建议在 LMH6553输出和 ADS5407输入端使用抗混叠滤波器、可能是三阶或五阶滤波器。 滤波器在输出和输入上都匹配、这允许将2VPP (Diff)的差分摆幅拆分为1Vpp (Diff)、这也是 ADC 的满量程电平。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您的详细清晰建议!

    此致、
    S.Sawamoto