This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1601:热性能信息

Guru**** 2767685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912755/ads1601-thermal-information

器件型号:ADS1601

您好!

你好。 我希望你们做得好。

我们的客户正在为 ADS1601IPFBT 寻找 Theta JC。 我已经检查了数据表、它似乎不可用。 您能帮助我们向客户提供此信息吗?

感谢您的支持、祝您度过美好的一天。

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    以下是以 degC/W 为单位的可用数字:

    Theta JA-High K: 50.6.

    Theta JC、顶部:  8.9

    Theta JB: 15.7

    PSI JT:  0.2

    磅/平方英寸 JB: 15.5

    Theta JC、底部:  不适用

    此外、如果客户对这些数字的确切含义有疑问、请参考以下应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slua844b/slua844b.pdf

    谢谢!

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用