This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:ADS8681IPW ADC

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912570/ads8681-ads8681ipw-adc

器件型号:ADS8681

我需要编程流程图或编程步骤。

要从 ADS8681读取和写入数据、需要执行哪些步骤、请告诉我从器件读取和写入数据的步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    有两种不同的操作: 转换数据读取、寄存器写入和 数据读取。

    对于转换数据读取: 无需对内部寄存器进行编程。 ADS8681在上电后具有默认配置、例如+/-3Vref 输入范围、启用内部基准等 您只需遵循 ADS8681数据表中图3中的时序(如果您对 SPI 接口使用不同相位和更多 SDOS、则可以遵循图4-8中的时序)。 标准 SPI 可用于连接 ADS8681:

    1. CONVST/CS 的上升沿将启动转换。    
    2. 主机控制  器可以通过在转换阶段结束后将 CONVST/CS 信号置为低电平来启动数据传输帧、主机控制器必须监测 RVS 引脚上的低电平到高电平转换、或等待 tconv_max 持续时间来执行此操作。
    3. 主机控制器在 SCLK 上为 ADC 提供时钟、并同时从 ADC 的 SDO_x 读取转换数据。

    有关 寄存器写入和数据 读取、请查看数据表第7.5节中的详细信息、尤其是表5中的命令和7.4.2中的相关注释。 有关这些命令的说明、请参阅 E2E 上的另一篇文章:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/907927

    数据表涵盖了有关这些操作的所有信息。

    此致、

    戴尔