This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:寄存器设置示例

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912799/ads1299-example-register-settings

器件型号:ADS1299

大家好、

我的客户在 ADS1299 (8CH)中进行了设计、但最近遇到了使其正常工作的问题。

数据表显示、当关闭 EEG 相关功能时、它可用作普通 ADC。 但是、在测试中、每个 ADC 通道的行为类似于阈值检测器:无论增益设置如何、它都会输出正或负满量程代码0x800000或0x7FFFFF、在1.25V 左右切换。

我怀疑他们没有正确设置芯片、但尝试了很多寄存器设置、结果没有成功。 您能否向我们提供一个完整的寄存器设置列表、以使其成为一个简单的 ADC?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    感谢您发帖。 请参阅数据表中概述的启动时初始化序列。 这将使它们能够使用内部生成的测试信号并验证是否正常运行。

    我们还将基本调试步骤发布到 E2E 上的 BIOFAQ 页面。

    此致、