This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:FS/2-Fin、FS/4-Fin、FS/4+Fin 处的杂散

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912543/ads42jb69-spur-at-fs-2-fin-fs-4-fin-fs-4-fin

器件型号:ADS42JB69

您好!

我想、我们遇到了3种类型的杂散问题、它们是由采样频率引起的。

我们使用的是206.111MHz 采样频率和13.56MHz 输入频率。

杂散频率为89.495MHz (FS/2-Fin)、37.96MHz (FS/4-Fin)和65.08MHz (FS/4+Fin)

当我在支持论坛和 Google 上搜索此问题时、我发现交错 ADC 具有像我们的器件一样的杂散、

但据我所知、ADS42JB69不是多个 ADC 的阻抗、用于数据处理。

请给我一些建议来解决这个问题

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

     在 JESD204B IP 内核中的样片未 正确订购的情况下、我们以前就发现了这个问题。  请检查各个串行器/解串器通道上的数据、并将其与数据表进行比较。

    此致、

    Jim