This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:基线漂移。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912290/ads1299-baseline-drift

器件型号:ADS1299

我正在使用 ADS1299来测量生物电势。如果按照数据表中所述正确完成所有操作、ADS1299输出基线漂移?  如果没有、可以采取什么措施来改进它?

我正在使用偏置放大器来驱动患者并通过干电极测量参考电压。 我是3个通道。

我的配置如下-

CONFIG1-0xD6  
CONFIG3-0xEC
CONFIG2-0xC2  
CH8SET--0x68
CH7SET--0x81
CH6SET--0x86
CH5SET--0x81
CH4SET--0x68
CH3SET--0x81
CH2SET--0x68
CH1SET-0x62

MUSC1-0x00
BIAS_SENSP--0x8A

BIAS_SENSN-0x8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghav、

    我经常会遇到与漂移直流基线相关的问题、该基线是在偏置环路从输入电极获取振幅后平衡电路的。 当选择用于导出偏置信号的电极具有不断变化的接触阻抗时、情况尤其如此。 这可能是由于患者移动和电极未卡滞、或开始时电极连接不当造成的。 如果您可以使用湿式电极、我建议您使用它们、因为它们通常允许更安全的电极连接到患者。  

    否则、系统可以等待漂移基线稳定后再获取数据。 另一个选项是数字滤波以删除漂移基线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    非常感谢您的快速回复。 我应用了一个高通滤波器、该滤波器使基线稳定、因为基线会由于低频噪声而出现摆动。