This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:如何使用 INA317进行驱动

Guru**** 1126020 points
Other Parts Discussed in Thread: INA317, ADS122C04, OPA314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911217/ads122c04-how-to-drive-with-ina317

器件型号:ADS122C04
主题中讨论的其他器件:INA317OPA314

我已经观看了有关如何驱动 SAR 模数转换器的视频和文章、但有关 Σ-Δ 转换器的信息很少。

在我的应用中、我希望使用 INA317驱动 ADS122C04转换器。 对于这种情况、我应该使用哪些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    您是否需要使用 INA?  ADS122C04具有一个增益高达128的内置 PGA。  就驱动器而言、ADS122C04输入在 PGA 旁路模式下进行缓冲、当使用 PGA 时会产生高阻抗、因此在驱动 ADC 方面实际上没有输入限制。

    但是、您需要在模拟输入端使用抗混叠滤波器。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您花时间回答我的问题。

    您的建议很有趣、因为我自己已经考虑过! 正是因为我无法模拟 ADS122C04的 PGA、而且我对使用外部 INA 更有信心。 但如果没有它、事情会容易得多。

    我仅使用增益为1的 INA、因此这不是问题。 我已附上电路这一部分的原理图。 让我简单解释一下。

    我的输入是浮动差分电压、可以在+/- 2.2V 左右的范围内任意调节。 因此、我选择 VANA 为5.2V、ADC 的 REFP 将连接到5.0V。 VREFCM 为 VREFP/2 = 2.5V。 这是我选择外部 INA 的另一个原因、因为我不知道我是否可以将输入电压偏置在 ADC 范围的一半。 INA 输出上的抗混叠滤波器尚未正确标注尺寸。 此外、我已经将 R18和 R20正确地将浮动输入电压偏置到 INA 的输入共模范围、但我计划将其值增加到大约10Meg。

    如果我省略 INA、您认为它会起作用吗? 我能否再次使用与之前相同的10Meg 偏置电阻器连接到 VREFCM? 这些电阻是否足以将输入信号的共模设置为 REFP-REFN 的中间位置、以便我可以使用 ADC 的几乎满量程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    由于我对驱动源一无所知、因此很难有把握地回答。  使用类似类型的方法来设置热电偶的共模非常有效。  ADS122C04的 PGA 级与仪表放大器配置中的 OPA314类似。

    我建议您使 ADS122C04的两个未使用的输入也具有连接或测试点、以便您可以直接尝试 ADC 的外部 INA 和 PGA 作为比较。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    再次感谢。 我有一个与我的初始帖子相关的最后一个问题。
    您对抗混叠滤波器有何建议? 数据表中提到、它应该具有大约采样率的截止频率或更高10倍的截止频率、同时限制低于或等于1k 的 R。 并且 f_cutoff 也应该(很明显)远低于 f_mod。

    在本例中、我将以单次转换模式操作 ADC、因此我的采样率将远低于20SPS (连续模式下 ADC 的下限)。 为简单起见、我们选择20SPS。 这意味着根据建议、滤波器必须处于200Hz 左右。 对于1k、这意味着 C 约为800nF。  

    通常、在 SAR 滤波器中、我会将 C 限制在10nF 以下以最大限度地降低噪声。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    如果输入是差分输入、则滤波器中的电阻将是该电阻的两倍、因此计算更容易达到200Hz fc。  一般而言、我希望将电阻值保持在4.7K 欧姆或更低、并将电容器值保持在100nF 或更低。

    您需要考虑的是噪声信号相对于 FMod/2的位置(128kHz 正常模式)。  假设您的噪声源为1kHz、比您的目标信号低65dB。  您将拥有输入滤波器和数字滤波器的组合、以满足您的总响应。 假设您使用4.7K 和100nF 设计截止频率为340Hz 的滤波器。  这种组合已经将1kHz 频率降低了大约10-15dB (我想我没有绘制)、让我们添加20sps 下的数字滤波器低通响应、这可能大约是另一个20-30dB 的降低。  当一阶滤波器响应为每十倍频20dB 时、您可以看到、当您到达 FMod/2时、与所需信号相比、噪声响应将非常低。  当滤波器响应继续发送到 Fmod 时、可以混叠的是 ADC 的噪声级别。

    噪声电压非常高、那么您可能需要提出更好的滤波方法、或许可以使用更高阶的滤波器。  但是、在大多数情况下、在使用 Δ-Σ ADC 时不需要激进的输入滤波器。

    此致、

    Bob B