This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2021:如何计算电压感应精度

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2021, TLA2024, ADS1015, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912229/tla2021-how-to-calculate-voltage-sensing-accuracy

器件型号:TLA2021
主题中讨论的其他器件: TLA2024ADS1015ADS1115

大家好、团队成员

我的客户计划使用具有 I2C 的低成本 ADC 来感应电池电压。 它们的要求是:

感应输入范围:3.0V ~ 5.0V

2.输出精度:+/-5mV 全温度范围。  

我认为 TLA2021应该满足要求、并且不知道如何 计算电压感应精度。

您能帮助分享如何计算它吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dong、


    如果您要测量3.0V 至5.0V 的电压、则应在 ADC 上使用±6.144V 满量程范围设置。

    器件的误差主要由器件的偏移和增益误差决定。 典型偏移误差为1LSB、而典型增益误差为0.05%

    在测量0V 时、不会出现增益误差、因此典型误差为1LSB 的偏移。 对于此 FSR 设置、此值为3mV。 随着输入信号变大、增益误差变大。 在测量5V 时、0.05%的典型增益误差变为2.5mV、但也具有3mV 的失调误差。 组合在一起、这是总共5.5mV 的误差。

    请注意、该误差只是典型值、您可能会考虑误差测量中的标准偏差。 TLA2024是一款成本优化型器件、因此不会产生最大误差。 我要注意的是、还有一个非线性误差、增益和偏移漂移、这将增加误差。 与偏移和增益误差相比、这些通常是次要影响因素。

    如果客户需要对预期误差进行限制、ADS1015提供了偏移和增益误差的最大列表。 但是、ADS1015误差是类似的。 如果错误需要较小的最小值-最大值列表、则可能需要使用 ADS1115。


    吴约瑟