This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:我们能否仅读取通道1数据?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912143/ads131a02-can-we-read-channel-1-data-only

器件型号:ADS131A02

各位专家:

我们仅使用通道1数据的 ADS131A02。 在这种情况下、ADS131A02是否输出状态+ CH1数据+ CRC 或状态+ CH1数据+ CH2数据+ CRC?  

图54仅显示了所有通道启用情况、因此我想知道禁用 CRC 的 CH1的数据帧。  

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San、


    ADS131A02通信在通信方面非常严格。 如果器件处于固定帧通信模式、则即使禁用了一个通道且禁用了 CRC、器件仍期望与四个数据字进行通信。

    请注意、如果您处于固定帧通信模式、并且仅在器件需要四个字时钟输出两个字、则您将获得已启用通道的数据。 但是、器件仍将此视为通信错误。 不会执行在 DIN 上发送的命令、并且会出现 F_SPI 错误、状态响应中会指示该错误。

    如果在动态帧通信模式下使用 ADS131A02、并且禁用了一个通道且禁用了 CRC、则通信将是两个数据字。


    吴约瑟