This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04:ADS122U04

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04, ADS122U04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912006/ads122u04-ads122u04

器件型号:ADS122U04

Bob、您好!
感谢您回复我之前关于 ADS122U04与 RTD PT100连接的问题。
在同一项目 中、我还需要使用 ADS122U04来测量发动机机油压力(重型车辆)-
使用 MEAS 使 M5100系列压力传感器(具有4至20mA 输出或0至5Vdc 输出-尚未确定)。
我找不到应用手册来帮助我设计此类压力传感器与 ADS122U04之间的连接电路。
我还需要您就 
应该使用哪种类型的压力变送器提出建议,即具有4至20mA 输出或0-5Vdc 输出 的压力变送器?

其他详情如下:

a)我应使用 ADS122U04的 WQFN (3mmx3mm)封装。

b) ADS122U04和相关电路将组装在非常小的 PCB (15mmx20mm)上、该 PCB 应安装在 将安装在压力传感器上的非常小的外壳中。

c)上述模块应使用 ADS122U04的 UART 接口远距离传输24位 AtoD 转换结果(用于处理目的)。  

 

谢谢、

此致、

Milind Risbud。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milind、

    无论您使用4-20mA 还是0-5V 的输出、测量都将是电压测量。  在4-20mA 的情况下、您会通过分流电阻器(例如100欧姆)传递电流、并测量分流器两端的电压。  测量本身就成为单端电压测量、因此在此用例中需要禁用并旁路 PGA。

    我们没有特定的压力传感器用例、但对于电压和电流测量、您可以查看 ADS122U04EVM 用户指南。  查看第27页5.1.4节中的连接。

    TI 有一款适用于 ADS122U04的设计、在隔离式设计中包含电流测量电路。  输入的测量电路可用作测量4-20mA 输出电流的示例。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010048

    此致、

    Bob B