This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:支持 win10

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912202/tsc2007-support-win10

器件型号:TSC2007

大家好、

TSC2007是否支持 win10?

如果没有、哪个 I2C 电阻式触控控制器支持 win10?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您是否在问我们是否有适用于 TSC2007的 Win10兼容 EVM?  或者您是否在问 TSC2007是否可以在 Windows 系统中工作?   

    如果这是第二个问题、我们不是操作系统专家、但如果所使用的触摸驱动器支持 I2C、那么它应该起作用。  我们不希望它只是投入使用和工作、并且需要进行一定数量的驱动程序开发。