This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC904:数据表中的25Ohm 阻抗匹配配置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910732/dac904-25ohm-impedance-match-configuration-in-datasheet

器件型号:DAC904

大家好、团队成员

我的客户正在设计 DAC904、他们对数据表第11页(图4)有疑问。

它被设计成在 IOUT 和~Ω IOUT 上具有25 Ω 的对称负载。

在~Ω IOUT 端子中、电阻为26.1Ohm//(402+200Ohm);在 IOUT 端子中、电阻为28.7Ohm//(200+402+Ro)。

它看起来反相端子具有更高的阻抗。

了解 IOUT 端子阻抗是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现它是28.7Ohm/200Ohm、等于25Ohm。

    但为什么 R2对阻抗没有影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harson、

    我正在与放大器团队就此进行检查。 我很快就会得到答案。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harson、

    与我们的放大器团队协商后、数据表中的数字看起来并不是100%准确。 请参阅随附的。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC904.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jim

    非常感谢您的掌控!