This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556EVM:"忙"始终为高电平(2)

Guru**** 2768625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910731/ads8556evm-busy-is-always-high-2

器件型号:ADS8556EVM

与在相关问题中一样、当 I A 设置为"CONVST_A"时、ADS8556 (16位)的" BUSY/INT"信号保持高电平。 但是、它永远不会回到低电平。  由于我的控制器等待它恢复到低电平、因此它卡住了。

除了将模拟输入接地之外、相关问题实际上并不能提供解决方案。

我在这里还有一个 ADS8558EVM (12位)、我看到的行为相同、因此我假设它与测试设置或配置有关、因为几年前我使用了12位版本的芯片、并且能够使用它。

设置(硬件+串行):

SW1.1:  0

SW1.2:  0 (4x)

SW1.3:  0 (硬件模式)

SW1.4:  1 (串行)

SW1.5:  0 (REFBUF 被启用)

SW1.6:  0 (无菊花链)

SW1.7:  1 (串行 A 被启用)

SW1.8:  1 (串行 B 启用)

SW1.9:  1 (串行 C 被启用)

SW1.10: 1 (内部基准被启用)

JP1/2/5/6/7/8: 1-2

JP3: 7-8 (FS/CS - J1.7)

JP4: 2-3 (3.3V)

JP9: 1-2、4-5和7-8 (CONVST - J4.17)

JP10/11: 2-3 (+/-12V)

JP12: 无

测量电压:

TP1: -12V

TP2: +12V

TP3:  5V

TP8: 0V

TP16: 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    连接 ADS8556EVM 时使用的控制器板是什么? EVM 本身在电路板上没有控制器。

    请检查并确保/STBY 始终处于高电平。 此外,硬件模式和串行接口中所有未使用的数据总线 dbx 都应连接到接地 VIS U7和 J5,请检查。  

    请检查 REFIO 上的 AVdd、BVdd 和 Vref 是否正确。 此外、确保所有数字输入引脚具有正确的输入信号、例如范围、复位。

    当您说"CONVST_A"时、这 是您在 EVM 板上控制的"DC_TOUT"信号还是仅"HOLD_A#"信号?

    在器件完全上电后、您能否在 CONVST_x 信号上生成低-高-低、而不是持续高电平? 然后检查 BUSY 信号、带有 CONVST_x 和 BUSY 信号的时序图将会很有帮助。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale、

    它确实是 STBY 引脚、需要处于高电平。

    供参考、我使用的控制器板是 Intel (Altera) DK-DEV-5CGTD9N。

    Marco