工具/软件:Code Composer Studio
我使用 DAC11001A 开发了 PCB、但使用 UC TM4C1294时无法加载数据。 使用 SPI 端口将 CLR/和 LDAC 放置在什么顺序。 Cordally Wiotte Fabrice
我的编程器:VREF +=+10V 和 VREF-=0V 电源 SUPLLY:VCC =+24V 和 VSS =0V
ssi0PutData (0x02、0x004C80、0x03); 0x004C80 SDO 使能- SYNC 上无 ALARM-DAC 输出更新- VREFVAL 10V -/+1.25V//
SysCtlDelay (2000);
PH1 = 0x00; // LDAC
SysCtlDelay (100);
PH1 = 0x02;
ssi0PutData (0x01,0x000000,0x03); //datas=0
SysCtlDelay (2000);
PH1 = 0x00; // LDAC
SysCtlDelay (100);
PH1 = 0x02;
//SysCtlDelay (10000);
ssi0PutData (0x01、0x7FFFF0、0x03); //datas=中间代码
SysCtlDelay (2000);
PH1 = 0x00; // LDAC
SysCtlDelay (100);
PH1 = 0x02;