请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1158 主题中讨论的其他器件:OPA227、
数据表显示了偏移参数和偏移漂移(- LSB、1uV/C)。 表中的注释表明使用了双极电源和 OPA227缓冲器。 因此、不清楚在没有缓冲器和没有斩波模式(CHOP = 0)的情况下 ADC 具有什么偏移。
我的方案:单极信号、 具有单极电源电压的单端缓冲器。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的安德烈:
感谢您提出有关 ADS1158的问题。 我们不会测试 ADC 设置和参数的每个组合、因此在本例中、我们没有您请求的特定配置的数据。 通常、我们选择最常见的配置、在本例中、这是电气特性表上方所述的设置
ADS1158可让您将 ADC 输入短接在一起、并在需要表征特定情况时测量失调电压。 您可以在自动扫描模式下使用通道(寄存器 SYSRED 中的 OFFSET 位)、也可以在外部将输入短接至多路复用器并使用 CONFIG0寄存器中的 BYPA 位。 使用这些方法中的任何一种都可以帮助描述 ADC 本身的失调电压以及可能的过热失调电压的特征。
布莱恩