This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:快速移动铅笔时丢失数据

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910987/tsc2046-lose-data-when-move-pencil-quickly

器件型号:TSC2046

您好!

我的客户使用 TSC2046使其系统与触摸板连接。

当他们从左向右移动触摸面板上的铅笔快速(<1s)时、左1/3和右1/3的 X 位置数据将丢失、只有中间的1/3将被记录。

如果我们缓慢移动触摸面板上的铅笔、X 位置数据将被正确记录。

Y 位置也是如此。

由于 MCU 将记录 X 位置和 Y 位置、然后在屏幕上画线、如果我们从左向右移动铅笔过快、屏幕上将仅显示中间的1/3。

原因可能是什么、我们如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您能否分享通信线路(CS、DIN、DOUT、DCLK 等)以及 X 和 Y 线路的原理图和一些示波器截图?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我看到您将该线程标记为"已解析"。 客户是否找到了解决方案? 如果是、您能否在其他人遇到类似问题时发布?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们更改了采样率、问题得到了解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    感谢您发布解决方案。 我现在要关闭这个线程。 谢谢你。  

    此致、

    Aaron