您好、团队:
根据数据表。 我计划为我的项目设计一个应用程序。
加电后、我配置 DAC:1.LDAC 引脚对 DAC-B 和 DAC-A 有效 2. 启用内部基准并将 DAC 复位至增益= 2。
配置寄存器完成后、我开始向 DAC 的每个通道发送样本。
我的计划是:1.首先发送通道 A 的样本。 (命令=000,地址=000) 然后发送通道 B 的样本。 (命令= 000、地址= 001。)
最后、为 LDAC 引脚发送一个低电平脉冲。
DAC 按预期生成所需的模拟信号。
但我也执行了一个测试: 1.首先发送通道 A 的样本(命令= 000、地址= 000。) 然后发送通道 B 的样本。 (命令= 000、地址= 001。) 3.切勿为 LDAC 引脚发出低电平脉冲,LDAC 引脚保持高电平。
DAC 还可以生成所需的模拟信号,这是一个很大的惊喜。
在我看来,LDAC 永远不会更新 DAC ,而 DAC 将保持在已知水平。
我 对 DAC8562的了解是否有任何错误? 还是 数据表上有误理解?