This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:无法从器件 ADS8694IDBT 获取数据

Guru**** 1837540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911341/ads8694-not-able-to-get-the-data-from-device-ads8694idbt

器件型号:ADS8694

HII、

我使用 的是 ADS8694

当我要将此 IC 与 Arduino 进行通信时、会发生通信

当我要获取数据时,我无法获取正确的数据。 当我为 CHANNEL 0提供1V 作为输入时、将获得以下数据

随附的文件为 Arduino 代码。

e2e.ti.com/.../5127.7725.New-Text-Document.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、daggupati、

    您的 ADC 的输入范围是多少? 在 ADC 的 REFIO 引脚上测量的电压是多少? 您能否提供要检查的原理图?

    您得到的代码小于20000h、如果您的输入信号为正并且 ADC 输入范围为双极、则正确的代码应高于20000h。 您能否提供 SCLK、/CS、SDI 和 SDO 的时序图(一个帧与图1类似)? 您的 SPI 的极性和相位配置是什么?

    此致、

    戴尔