This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:Swaroop Board

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911002/afe5832-swaroop-board

器件型号:AFE5832

您好!

我有一个带我的 Swaroop 板、并且我已经连接了相控阵换能器。 在 GUI 控件 IM 设置快速设置中、我将单击 DUT HW Reset (DUT 硬件重置)并单击 Initialize (初始化)器件、然后我将选择数字发送器和接收器的数量、最后我将获得数据。 现在、我想在发送器侧引入延迟。 在延迟分布中、什么是配置文件编号? 延迟配置文件有32个文件。 我的延迟是  

   2.50118967315205e-07  1.33609420495914e-07  4.69233113979527e-08  0    4.69233113979527e-08   1.33609420495914e-07  2.50118967315205e-07

这8个延迟我必须给出1-8个 TX 和 RX

那么、这些延迟我必须给出2-9 TX 和 Rx、同样

这些延迟我必须提供高达57-64 TX 和 RX。

请回复如何选择和存储延迟。 谢谢你