This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7956:通信错误

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910904/ads7956-communication-error

器件型号:ADS7956

您好!

在我们的客户中、当在 AutoMODE1中运行时、仅接收 ch0数据的现象会发生。
当直流电机在客户的应用中运行时、这种现象很少继续存在。
外部噪声是否可能会导致这种现象?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自动模式1将对已预编程的通道进行采样。 如果未选择任何通道、则此模式将无法正常工作。

    您能否提供有关该问题的更多信息? 器件之前是否在模式1下工作、显示正确的预编程通道

    然后、在没有任何变化的情况下、它停止扫描、仅显示通道0?  

    客户 是否 从不同的模式切换、并且模式1在被调用时不起作用?

    客户的数字通信是否存在可能干扰预期通信的噪声?

    此致

    Cynthia