This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC083000:全功率带宽问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54RF63, ADC08D1520, ADC083000, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910366/adc083000-full-power-bandwidth-questions

器件型号:ADC083000
主题中讨论的其他器件:ADS54RF63ADC08D1520ADC12QJ1600

您好-

我们正在设计一个需要非常宽的全功率带宽的 ADC 单元。 我们将考虑 ADC083000、ADC08d1520或 ADS54RF63。 在我们的应用中、我们不需要采样频率高于大约500MHz、但我们需要大约4GHz 的全功率带宽。 我们所看到的3种模型分别具有3GHz、2GHz 和2.3GHz。 我们正在尝试确定在列出的全功率带宽之上发生了多少衰减? 数据表中列表上方是否存在任何数据?

谢谢-Joe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我当然可以获取有关这方面的一些数据来了解其中一个器件的下降情况、但在使用转换器超过其满功率 BW 额定值时、可能会出现其他问题。

    性能的可变性变得难以预测。 过程的变化限制了我们对转换器性能的充分预测。 这是由于转换器内的采样开关设计所致。 最终会发生的情况是、转换器不会在下一个采样时及时稳定、这会转化为线性问题、即频率应用的 SFDR。  对于时域应用、可变性是指您能够以多快的速度充分捕获脉冲及其特性、如转换和稳定。

    在一个器件上查看这一点可以给您一个想法、但在投入生产时可能不会讲述整个故事。 是否可以考虑其他器件?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob -

    我们的应用非常不寻常。 我们预计仅以~100 -~400 MSPS 的速率对 ADC 采样。 我们的信号将会混叠-我们将使用混叠采样技术。

    我们工作的性质不允许我详细阐述我们在使用这些设备方面所做的工作。  

    我们对任何器件都开放。 我们强烈建议使用具有2.3GHz 全功率带宽的 ADS54RF63。 唯一令人失望的方面是、考虑到我们将从4GHz 频段降低到2GHz 处理频段、我们的 SWAP-C 将大幅上升。 我们实际上并不需要该器件的所有额外动态范围。 我们正在考虑以下器件(但对其他器件开放):  

    1. ADC083000:输入带宽为4GHz 的工作配置、在~100 - 400MSPS 之间采样。 问题:超出器件发布的全功率带宽(3GHz)。 因此、每个采样 epoch 的信号估算不清楚。
    2. ADC08D1520: 输入带宽为4GHz、在~100 - 400MSPS 之间采样的工作配置。 问题:甚至超出器件的已发布全功率带宽(2GHz)。 但是、具有所需数量的价格点更具吸引力。
    3. ADS54RF63:具有2GHz 输入带宽的工作配置、在 ~100 - 400MSPS 之间采样。 问题:在器件发布的全功率带宽(2.3GHz)内。 但是、SWaP 会急剧上升。 器件价格和系统尺寸也会增加成本。  

    如您所见、我们正在寻找一个 ADC、该 ADC 允许我们将采样混叠到6或8奈奎斯特区域、这是不寻常的。  

    任何想法都值得赞赏。

    此致、

    Joe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好、

    很抱歉耽误您的时间、您是否看过 ADC12QJ1600? 该器件的采样速率可低至500MSPS、具有足够的带宽、6GHz 、可满足您的要求。

    如果您不需要动态范围、也可以将我置于8位模式。

    但是、我不确定您的应用需要这么多 ADC 通道。 如果您认为这会起作用、请告诉我、否则我们可以再进行一些头脑风暴。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    有一种替代方法、我不确定您是否愿意这样做。 但是、如果您在转换器前面放置一个跟踪保持器、这是一种将 BW 扩展到您的要求甚至更高的好方法。 遗憾的是、TI 不提供独立的跟踪和保留、但如果有兴趣、我们可以将其脱机、并通过电子邮件向您发送其他信息。

    这种方法的缺点是器件、功率等更多

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob -

    感谢您的建议。 我没有找到这个部分-它非常有趣。 我需要更仔细地查看数据表。 是否能够调整通道间时钟相位;即、我们是否可以偏移4个通道之间的采样时钟? ADC083000具有精细/粗调扩展时钟相位、允许时钟在0和~900ps 之间移动。 如果我们可以调整4个通道之间的时钟相位、这将是一款近乎理想的器件。 我们实际上需要很多通道、因此四通道实际上非常好-但前提是我们能够控制各个通道之间的采样时钟。

    谢谢、-Joe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    通道间时钟相位已在器件内对齐。 无需对数据采集进行任何额外的对齐,除非您暗示要交错四个通道..... 据我所知、该选项不可用。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    谢谢-这是一个非常好的器件、运行良好、但我们确实需要控制我们应用的通道到通道时钟相位偏移。 很高兴讨论您对离线跟踪保持前端的想法。 我将此标记为已解决、但期待通过电子邮件收到您的回复。

    谢谢、

    Joe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、听起来不错、

    我现在将向您发送一封电子邮件。

    此致、

    Rob