This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363EVM:关于 R11

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910999/ads8363evm-about-r11

器件型号:ADS8363EVM
主题中讨论的其他器件:ADS8363

大家好、

为什么 pin22 (clock) ADS8363连接到 R11?
此外、CMA 和 CMB 是否应保持打开状态?


此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    R11用于抑制 SCLK 上升/下降沿。  不一定总是需要这样的端接电阻器、但在某些情况下、这有助于解决 EMI 问题。  如果使用内部共模源、则 CMA 和 CMB 可以保持打开状态。