This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:ads8598_DoutA 数据输出电压范围?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910640/ads8598h-ads8598-_douta-dataout-voltage-range

器件型号:ADS8598H

尊敬的 TI:

ads8598的数据输出端口的电压有问题。

DVDD 电压为3.3V。

 使用了 DOTA 端口上拉电阻器、但电压不会变为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LeCroy23.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rice、

    当拉电流或灌电流为100uA 时,数字输出为0.8~1*DVDD (高电平)或0~0.2*DVDD (低电平),它也取决于数字总线上的负载。 您能否提供原理图?  您的控制器是否正确读取了数据?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我解决了这个问题。

    感谢您的支持。
    此致。
    大米