请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4405 目前,约2%的 Aafe4405 6kpcs 客户有以下问题。 请帮助您了解这是否是应用问题?
1.接收到的信号异常,存在类似干扰。
A.正常信号
B.存在异常信号
二、同一批芯片中约有2%存在这种情况,在更换芯片后解决。
原理图
布局、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经向您发送了一封电子邮件。 请尽快帮助解决该问题。 客户对此材料的订单仍在进行中