This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:目前,大约2%的 AFE4405 6kpcs 客户有以下问题。 请帮助您了解这是否是应用问题?

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910104/afe4405-at-present-about-2-of-customers-of-afe4405-6kpcs-have-the-following-problems-please-help-to-see-if-it-is-an-application-problem

器件型号:AFE4405

目前,约2%的 Aafe4405 6kpcs 客户有以下问题。 请帮助您了解这是否是应用问题?

1.接收到的信号异常,存在类似干扰。

A.正常信号

B.存在异常信号

二、同一批芯片中约有2%存在这种情况,在更换芯片后解决。

原理图

布局、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4405正在选择性披露中。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我已经向您发送了一封电子邮件。 请尽快帮助解决该问题。 客户对此材料的订单仍在进行中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我将关闭该帖子、因为我们已将讨论脱机。