This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:输出电压故障

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910567/dac8771-vout-fault

器件型号:DAC8771

您好!

对于以下客户设置、故障位始终置位。
寄存器设置是否有异常?
我认为我可以看到的是正确的。

resetconfig                                  (0x0210)

SelectBuckBoostConverter          (0x0001)

ConfigurationBuckBoost              (0x0003)

SelectDAC                                     (0x0220)

ConfigurationDAC                         (0x1513)

DACData                                        (0x8000)

报警操作                                   (0x0055)

UserAlarmCode                             (0x8000)

/VOUT +/-10V 范围

/中量程输出

/使用内部参考

/VOUT 和 IOUT 是独立的(不是短接)

客户希望在检查硬件之前检查寄存器设置。

对此,

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好!

    哪些故障位被置为有效、何时回读以确认故障? 故障位是粘着的、这意味着即使故障不再存在、该位也不会清除。 清除故障位的唯一方法是向该位写入"1"或复位器件。

    除非存在硬件问题、否则这些命令序列不应导致故障。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza-San、

    谢谢、

    我将检查客户的硬件、我还将使用 EVM 进行测试。
    此致、
    Hiroshi