This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910629/ads1278-ads1278

器件型号:ADS1278

我们在设计中使用的是具有 SPI 接口的 ADS1278。

请说明以下内容。

DRDY 将用作 SPI_CS。 数据就绪后、DRDY 将变为低电平有效。

ADS1278 SCLK 引脚 SPI 模式是如何作为输出还是输入。 数据表中提到它是输入。

在编码中、我们需要等待 DRDY 变为低电平(将使用此作为中断、无需芯片选择)、然后我们需要从控制器输出 SCLK。

4.开始读取数据。

请分享示例代码、以便我们可以在设计中移植相同代码。

谢谢、此致、

Kotteeswaran.E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kotteeswaran、您好!

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    DRDY 是 ADS1278的输出、指示主机 MCU 何时准备好检索数据。  它不是片选;ADS1278上的 DOUT 线路始终驱动为高电平或低电平。

    SCLK 是从主机 MCU 到 ADS1278的输入。  SPI 模式下的最大 SCLK 频率为27MHz。

    3. 是的,你是对的。  DRDY 从高电平转换为低电平后、即可发送 SCLK 以将转换结果从 ADC 计时。

    4. 正确。  DOUT 上的 MSB 在 DRDY 的下降沿启动、其余数据位在 SCLK 的下降沿启动。  主机 MCU 可以在 SCLK 的上升沿捕获数据。

    我们没有 ADS1278的任何示例代码。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用