This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS127L01:ADS127L01的一些读取错误

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910554/compiler-ads127l01-errors-in-some-reading-with-ads127l01

器件型号:ADS127L01

工具/软件:TI C/C++编译器

我们在设计 DAQ 测量系统时使用 ADS127L01和 Raspberry PI B3。 ADC 工作正常、但在某些读取中、无论输入变化如何、器件都会读取恒定值7FFFFF。此问题会在我们的系统中引起很多问题。请就此提供帮助。固件中遵循了断电引脚建议。请分享可能的任何其他修复 解决问题

公共异步任务 connect()(连接)
{
SpiController spiController =等待 SpiController.GetDefaultAsync ();
VAR 设置=新 SpiConnectionSettings (0)
{
ClockFrequency = 16000000、// TODO! 调查此号码!
MODE = SpiMode.Mode1、
DataBitLength = 8

};

_ADS127L01 = spiController.GetDevice (设置);
GPIO_init();
GPIO_SET (HRPin);//HR = 1
延迟(0x1fff);
SET_PGA (2);//0:增益= 2.02//1:增益= 6.6//2:增益= 13.2
Set_Filters (2);//0:64K 1:128K 2:256K 3:512K
延迟(0x1fff);
ADS127L01_init();
延迟(0x1fff);
GPIO_SET (StartPin);
返回 true;
}


void ADS127L01_init()
{
GPIO_SET (Cs0Pin);
延迟(0x1fff);
GPIO_Reset (Cs0Pin);
延迟(0x1fff);
GPIO_SET (ResetPin);
延迟(0x1fff);
GPIO_Reset (ResetPin);
延迟(0x1fff);
GPIO_SET (ResetPin);
延迟(0x1fff);

WriteRegister (_ADS127L01、0x41);
WriteRegister (_ADS127L01、0x05);//REG NUM-1
WriteRegister (_ADS127L01、0x02);//conF1
WriteRegister (_ADS127L01、0x00);//OFC0默认值
WriteRegister (_ADS127L01、0x00);//OFC1默认值
WriteRegister (_ADS127L01、0x00);//OFC2默认值
WriteRegister (_ADS127L01、0x00);//FSC0默认值
WriteRegister (_ADS127L01、0x80);//FSC1 default
}

公共异步空启动()
{
任务 t =新任务(()=>
{
while (真)
{
双采样= readadc ();
采样=((采样/ 8388607)* 2.5)*(3/6.6);
Debug.WriteLine (示例);
}
});
T.Start();
}

专用 int readadc ()
{
byte[] receiveBuffer =新字节[3];
while (DRDY.READ ()=GpioPinValue.High){}
_ADS127L01.Write (new[]{Command.ReadData});
_timing.WaitMicroseconds (6);
_ADS127L01.read (receiveBuffer);
UINT 结果=((uint) receiveBuffer[0]<< 16)|((uint) receiveBuffer[1]<< 8)| receiveBuffer[2];
if ((receiveBuffer[0]& 0x80)!= 0)
{
结果|= 0xFF000000;
}
返回未选中的(((int)Result);
} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sufian、您好!

    您能否提供所有 IO 引脚的设置、或显示所有引脚连接的部分原理图?

    我假设您使用的是250kSPS 的 WB 滤波器。

    Filter0、Filter1连接低电平或 GND。

    无论何时重置设备,都需要等待过滤器稳定,这将需要84个转换周期或84*1/fs=336uS。  请确认您的延迟时间足够长、足以应对此时间。

    此外、由于您提到它在大部分时间都能正常工作、因此我怀疑在转换读取过程中存在一个不合适的时序要求。  请发送显示/CS、/DRDY/、SCLK 和 DOUT 的波形图。  (在转换读取期间、DIN 应保持低电平)。

    此外、请确认您在器件的 CLK 引脚上有一个干净、连续的16MHz 时钟。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用