This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224REVM-PDK:GUI 软件权限

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927338/ads9224revm-pdk-gui-software-privileges

器件型号:ADS9224REVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS9224R

ADS9224R EVM GUI 软件不会在我的 PC 上运行、除非我授予它管理权限(Windows 10 x64 Pro)。 是否有方法可以在没有管理员权限的情况下运行此软件?为什么需要这些权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    为此、我必须联系我们的软件开发团队。 请允许我在几天内回答问题。

    您是否能够在 PC 上使用管理员权限?如果可以、GUI 是否正常工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我目前能够使用具有管理员权限的 PC、但我们无法无限期地继续。 是的、GUI 似乎工作正常。

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请原谅我的延迟。  

    我们认为 GUI 软件中内置的管理权限不应有任何要求。 但是、与我们自己的 IT 部门一样、您的 PC 上可能有一些安全软件设置默认属性以作为管理员运行程序。 是否可以通过右键单击可执行文件并在选中时禁用该属性?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查兼容性设置。 未选中以管理员身份运行的复选框。 在文件管理器中、软件的图标上有蓝色和黄色的小屏蔽层、这表示它需要管理员权限才能运行。 我在工作 PC 上试用过它、该 PC 受我们的 IT 安全策略约束、我在我的个人笔记本电脑上试用过它、但我没有安全策略、我是管理员。 两台 PC 在软件运行之前都要求管理员批准。 工作 PC 运行的是 Windows 10 Pro、我的个人运行的是 Windows 10 Home。 TI 软件版本1.0.0、构建日期为2018年7月25日。 我使用安装程序进行安装、并且未更改任何默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有人可以确认这种行为吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们最终了解管理员权限的要求来自何处。 问题是、我们在"程序文件"中有文件、这些文件在使用 GUI 时进行了修改、访问此区域需要管理员权限。 原始计划仅将已安装的文件放置在 Program Files 区域(仍需要管理员访问权限)中、并将 GUI 操作期间需要修改的文件放置在 Public Documents 中。 但是、我们似乎在"Program Files"文件夹中放置了一些在使用 GUI 时经过修改的文件。

    我们将修复此问题并发布更新版本。 一旦有了这种情况、我会告诉您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行深入研究。 是否有新编译可能需要多长时间的想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经有一个新版本可以与您共享。 这仍需要管理员权限才能安装、但不需要管理员权限即可运行。

    我是否可以在您的配置文件中的电子邮件地址与您共享安装程序?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您应该已经收到一个链接、用于下载包含新安装程序的.ZIP 文件。 请尝试一下、如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David -祝新安装人员一切顺利?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、今天早上我测试了软件。 它似乎工作正常、没有管理员权限。 感谢您在这方面的帮助!