This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVMCVAL:机械/物理尺寸

Guru**** 2762505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVMCVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924963/adc12dj3200evmcval-mechanical-physical-dimensions

器件型号:ADC12DJ3200EVMCVAL

我正在使用此部件设计固定装置、并想知道物理尺寸(FMC 连接器的位置、支架的高度和位置等) 是否有可用于此部件的机械制图或3D 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunice、

    这是 EVM 的3D 模型。 e2e.ti.com/.../ADC12DJ3200EVM_2D00_CVAL_5F00_3D_5F00_Model.zip

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    非常感谢您提供 zip 文件。 我注意到其中有.cnv、 .bdf 和.ldf 文件、我想知道3D 模型是否有一个步骤文件可用。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3D_5F00_STEP_5F00_MODEL.zipHiEunice、

    请尝试附加的文件、并告诉我您是否需要这些文件。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的步骤文件有助于找到 FMC 连接器! 但是、3D 模型似乎不包括两个角附近的支柱。 不过、这些内容显示在《ADC12DJ3200EVMCVAL 评估模块用户指南》中、因此我想知道其尺寸。 请告诉我这些是否已连接、以及您共享的步骤模型是否出于某种原因未包含它们。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们在 EVM 上使用的关断。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    感谢您提供此隔离文件。 我仍然看不到支柱会连接到仿真器的位置、因为我需要知道具体相对于 FMC 连接器的位置。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    同样、需要相对于 ADC 仿真器的支柱位置。 我需要相对于仿真器上 XY 平面和原点的 X 和 Y 坐标、如下面的底部视图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunice、您好!

    请参阅随附的. brd 文件。 您可以使用此查找 PCB 上的支架位置。

    e2e.ti.com/.../DC004_5F00_B_5F00_9_2D00_5_2D00_18.brd

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将此工程图作为更标准的.dxf 文件获取?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunice、您好!

    很抱歉、我们没有可用的.dxf 文件。

    此致、

    Neeraj