This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:电压骤降后发生故障

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926516/ads131e04-malfuntioning-after-the-dip-in-voltages

器件型号:ADS131E04

您好!

如果 DVDD (3.3V)中的任何压降发生在 IC 上、则会发生时序故障。  

上面的波形显示了 IC 的 DIP 模式。 它仅持续80mS。 另一个观察结果是、如果下垂峰值介于0.9V 至1.1V 之间、系统行为不正确。

超出此范围时、ADC 工作正常。 这会有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您选择 ADS131E04并与我们联系。  遗憾的是、您的图像未通过、您能否使用"插入文件/图像"按钮重新附加它。  很遗憾、直接将/粘贴到编辑器中不起作用。

    关于该问题、表7.3中列出了 ADS131E04在 AVDD 和 DVDD 电源下的最低工作电压分别为2.7V 和1.7V。  在低于这些电平的电源电压下运行可能会导致意外运行。

    我们的 ADS131E04专家将于明天返回办公室、这将有助于了解正在发生的情况、并可能有助于找到一些缓解电压突降的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、


    正如 Collin 提到的、您可以放置波形吗? 同样、您需要使用图片图标来插入图像、Ctrl-c/Ctrl-v 将无法复制和粘贴。

    此外、当 DVDD 中出现这些突降时、您会看到什么故障? 它有助于了解通信是否正常、寄存器值是否正确以及数据是否有错误。

    Collin 在他的帖子中谈到的是、如果耗材量低于最小值、可能会导致意外操作。 在器件中、AVDD 和 DVDD 具有上电复位(POR)电路。 理想情况下、如果电源低于特定电平、器件保持复位状态。 一旦电源达到阈值、复位就会被释放、器件就会开始工作。

    但是、如果电源压降不够低、或者压降过短或间歇性过大、POR 可能不会触发、但数字电源可能会出现欠压、寄存器会中断。 在这种情况下、需要进行复位(通过拉低/RESET 引脚或发送命令)来复位器件。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    有一段时间没有收到您的回复、因此我想我会检查一下、看看您是否对您的器件问题有其他意见。 正如我在上一个帖子中提到的、电源可能会降至 POR 级别以下、从而导致器件复位。 这也可能导致数字寄存器中断的其他问题。

    我现在将关闭此主题、但如果您继续遇到这些问题、请发布回、我们可以继续处理此问题。

    吴约瑟